This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 TMS320F2837x 和 TMS320F2807x 器件的产品变更通知(PCN) 20180523001.1

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/743532/product-change-notice-pcn-20180523001-1-for-tms320f2837x-and-tms320f2807x-devices

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

他们已经生产 F2837x 一段时间、并使用了 controlSUITE 中的闪存 API、而不是中的 C2000ware

controlSUITE\device_support\f2837xD\V130

他们是否需要更新到最新的闪存 API?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    因此无需更新闪存 API。

    但是、请确保按照"闪存:最小编程字大小"公告浏览器件勘误表并使用闪存 API。

    谢谢、此致、

    Vamsi