This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:使用 MATLAB 或 LabView、或仅使用 Excel 工作表

Guru**** 2511575 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/730710/ccs-launchxl-f28069m-working-with-matlab-or-labview-or-just-a-simply-excel-sheet

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我是 Mike

我想知道一些使用其他软件来处理 Launchpad 的指南、以便获取一些数据并执行一些其他操作(分析、显示数据、MATLAB 上的一些数字滤波器、使用 Excel 进行图形)

但我不知道如何做我的第一步

如果有人可以向我解释这一点、请

此致

Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    我想这取决于您积极尝试做什么。 即需要多少实时分析。

    C2000器件具有多个串行端口、可使用标准现成软件进行访问、例如 UART、SPI、I2C、USB、 CAN、以太网等。 有许多第三方设备可用于连接到 PC。 用户只需在此基础上构建自己的软件即可完成他们想要执行的操作。

    我可以分享这方面的经验、我也通知了可能会鸣叫的其他人。

    通过 UART、您可以购买串行转 USB 适配器、并通过 LabVIEW、Python 或 MATLAB 等程序连接到串行插座。 如果您开发了命令/响应架构、则可以使您的客户端软件更通用、以便在将来处理其他 MCU。 我个人使用了终端输出来显示当前状态信息。 我还在运行时使用了 LabVIEW 中的串行 VIS 访问、读取和写入应用程序中的变量。 在器件的验证/表征过程中、我们以类似的方式利用 CAN、JTAG、UART 等、通过主动更改变量来帮助自动执行测试。

    实际上、我们的任何串行端口都能够连接到 PC。 某些设备可能需要适配器电缆等附加硬件、而其他设备(如 USB 或以太网)则只需要插入。

    下面列出了一些示例、可帮助指导您了解 C2000Ware 或其他 C2000支持包中提供的所有可能功能
    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\device_support\f28066\examples\c28\sci_echoback
    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\device_support\f2806x\examples\c28\USB_dev_bulk
    http://www.ti.com/tool/SFRA
    https://dev.ti.com/gc/


    我希望这有助于您快速入门。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!
    谢谢 Mark