This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:一些 ADC 引脚具有内部50kOhm 电阻器和100pF 电容器

Guru**** 2460650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/730164/tms320f28377s-some-adc-pins-have-internal-50kohm-resistor-and-100pf-capacitor

器件型号:TMS320F28377S

大家好

 我想知道 为什么某些 ADC 引脚具有内部50kOhm 电阻器和100pF 电容器。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、

    数据手册中的信号说明表对此进行了说明。 50kOhm 来自 DAC 输出的下拉电阻、100pF 来自基准信号 VDAC、因此需要进行一些滤波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。