This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:F28379D Delfino 实验套件的引脚映射

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSCNCD28379D, TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/726489/tmdsdock28379d-pin-map-of-the-f28379d-delfino-experimenter-kit

器件型号:TMDSDOCK28379D
主题中讨论的其他器件:controlSUITETMDSCNCD28379D

您好!

据说 F28379D 套件的引脚映射与 F28377D 相同:controlSUITE \ development_kits \~ controlCARDs \ TMDSCNCD28379D_v1_0 \ R1_3。

但我对 MCU 引脚和最兼容的使用说明有疑问。 例如、TMDSDOCK28379D 数据表显示 ADCINB1具有 DAC 输出模式、但引脚图中未提及这一点。  这让我产生了疑问、在开始项目之前、我需要确保这张引脚图。 我的问题是:

这正是我应该使用的引脚映射吗? 我是否应该忽略 MAP 文件中最兼容的使用说明并将我置于套件数据表中?

非常感谢!

此致、

Lucas Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    如果您要开发原型基板、并希望在其中评估/使用多种类型的 controlCARD、"最兼容"列将非常有用。

    您的理解是正确的。  在器件评估期间、您可以使用 pinmap pdf 定义哪个 GPIO/ADC 引脚进入哪个位置。  然后、您可以使用数据表来确定该器件引脚可以提供哪些功能。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett