This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:TMS320F280025上的 FreeRTOS

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1190695/tms320f280025-freertos-on-tms320f280025

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好,TI 是否 为 TMS320F280025微控制器提供了 FreeRTOS 端口?

谢谢

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它确实支持。 请查看:

    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_02_00_00/kernel/FreeRTOS/Demo/C2000_F28002x_C28x_CCS

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我有一个较旧版本的 C2000ware