This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TMS320F28379D:Matlab/Simulink 和示波器中的 ADC 块

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934337/tmdscncd28379d-tms320f28379d-adc-bloc-in-matlab-simulink-and-scope

器件型号:TMDSCNCD28379D

您好!  

我需要帮助、我无法在 Simulink 上看到示波器的真实值、我不知道原因。

其目的是读取模拟值(温度传感器)并使用示波器在 Simulink 上实时分配该值。

范围始终显示为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rida、

    我可能需要 MW 团队来看看、但我认为有一个不同的块来读取 ADC 结果。  上面显示 A_in15的块我认为这是要在 ADC_AIN15引脚上插入仿真模拟信号。  要读取 SOC0、您应该会看到一个输出标记为 ADCA_RESULT0-xx 的块;由于 SOC0正在对所需通道进行采样、因此您将需要读取 ADCRESULT0。  

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!  

    感谢您的回答、但看一下这个库、我看不到其他 ADC 块。

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rida、

    您是否尝试过配送示例?

    https://www.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/ug/adc-pwm-synchronization-via-adc-interrupt.html

    您能否通过 CCS 读取 ADC?  如果是、我们知道您的电路板工作正常

    --

    假设您在正确的引脚上有输入并在 Simulink 中正确配置了该块、则该块正常工作。

    如果您仍有困难、您可能希望 直接联系 MathWorks 技术支持。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您回答我 Brian、

    我尝试过这个示例、我可以在示波器上看到输出信号、我在 ADCIN15输入3.3V、作为输出、我有一个振幅为3.3V 的 PWM 信号。

    但在我的示波器 Simulink 上、我总是有零!!!

    我不知道为什么!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来像是某种配置错误;此块在 C2000器件上确实编译和正常运行。 有数千名用户已将其投入使用。

    运输示例是否正常工作?

    --

    如果您无法确定、请联系 MathWorks 技术支持-他们应该能够提供帮助。

    -b.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它工作正常、我可以在我的振荡器上看到输出信号。

    Rida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rida、

    我遇到了同样的问题、但还没有了解如何在范围内查看这些值。

    您是否有任何解决方案?  

    我的 ADC 块接收的信号在示波器中可以看到、但在示波器中看不到。

    如果 您有任何发现、请告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、法哈德、

    我能确切知道您想要显示什么吗? 作为测试,您做了什么?

    Rida