主题中讨论的其他器件: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK、 C2000WARE
您好!
我们正在尝试实现 InstaSPIN-FOC 的最小实现、即仅使用 FAST 估算器、此估算器带有我们自己在 TMS320F280025C 上的硬件。 我们想知道在选择需要调用估算器块的频率时、需要考虑哪些注意事项。 与 PWM 载波频率是否有任何关系? 提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在尝试实现 InstaSPIN-FOC 的最小实现、即仅使用 FAST 估算器、此估算器带有我们自己在 TMS320F280025C 上的硬件。 我们想知道在选择需要调用估算器块的频率时、需要考虑哪些注意事项。 与 PWM 载波频率是否有任何关系? 提前感谢。
Aditya,
主题专家今天不在办公室。 他会在星期一回到你的身边。
此致、Santosh
是否与 PWM 载波频率有任何关系?
您可以根据所使用的电机和电源板选择正确的 PWM 频率。 对于 F28002x 上的 FAST 估算器、控制频率可为3~25kHz、 在大多数情况下 PWM 频率可以与控制频率相同。
您可以参考当前 MCSDK 中提供的通用电机控制实验、该实验可以支持一组用于 BLDC/PMSM 驱动器的硬件套件和控制算法。 这些套件包括 LAUNCHXL-F280025C、 LAUNCHXL-F280039C、 带 BOOSTXL-DRV8323RS 的 LAUNCHXL-F2800137、 BOOSTXL-DRV8323RH、DRV8353Rx-EVM 用于低压电机的 BOOSTXL-3PHGANINV、DRV8316REVM 或 DRV8329AEVM 逆变器板(最大值:100Vdc)。 带 TMDSHVMTRINSPIN 逆变器板的 TMDSCNCD280025C、TMDSCNCD2800137或 TMDSCNCD280039C 和 用于高压电机的 TMDSADAP180TO100 (最大350Vdc)。 控制算法包括采用 FAST 的无传感器 InstaSPIN-FOC、采用 eSMO 的无传感器 FOC、采用增量编码器的含传感器 FOC、采用霍尔传感器的含传感器 FOC。
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
通用项目和实验室用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26
文件夹下的示例实验项目:C:\ti\c2000\c2000Ware_MotorControl_SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x