主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN、 C2000WARE
您好、TI 团队、
我将在 C2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00_00中使用 TMDSHVMTRINSPIN 调试电机控制。 我的电机的额定参数为:320V、38A、3000rmps、200Hz。 现在我正在尝试使用 lab7运行电机、在此之前、我已经运行 lab4/5并获取电机参数。 但是、我根据下面的测试结果遇到了一些问题。 感谢您的答复!
- 基准速度(通过60F/P 计算)与实际测试速度间有很大的速度差异 。 例如:参考频率为190Hz (预计为2850rpm)、但我们测试的实际速度约为2300rpm。 给出的直流电压为700V。 它是否与 EST 或闭环 PI 参数有关?
- 即使我们希望禁用 PWM、也会生成反电动势并将其提供给逆变器。 这种情况是否有风险? 如果我们在电机和逆变器之间添加继电器以在禁用 PWM 时断开它们、
此致、
刘丽晶