This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800137:无传感器 FOC 恒定扭矩控制。

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1291358/launchxl-f2800137-sensorless-foc-constant-torque-control

器件型号:LAUNCHXL-F2800137

您好,先生

我将 F2800137 Launchpad 与 DRV8323RH EVM 配合使用开发了验证恒定扭矩控制、

另请参阅以下讨论:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1272198/tms320f280025c-universal-laboratory-torque-control-out-of-control/4828139?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Constant%2520torque%2520control#4828139

我的问题是、对于需要低速和恒定转矩的无传感器 FOC 应用、是否有更好的建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我的问题是、对于需要低速恒定转矩的无传感器 FOC 应用、是否有更好的建议?

    通用电机控制实验室是我们目前针对此类应用提供的唯一相关软件解决方案。 对于低速和更高扭矩的应用、我们经常会使用更高极对数的电机和某种角度传感器(如果成本较低、通常基于霍尔传感器)。

    此致!

    凯文