This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:硬件提取

Guru**** 1123190 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1317610/tms320f28027f-hardware-extraction

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好、硬件提取是什么意思? 如何确保中断不会溢出?

2,/ISRvsCTRL=1,这对应于什么变量?

E:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab11a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      如果 PWM 频率低于15kHz 并且您未在示例实验项目的 ISR 中添加任何其他代码、则用户_NUM_ISR_TICKS_PER_CTRL_TICK 和 USER_NUM_CTRL_TICKS_PER_CURRENT_TICK 可以设置为1。

    您可以在 《InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南》(https://www.ti.com/lit/spruhj1)中查看用于实时调度的软件中的9.2抽取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、当我以 USER_MAX_VS_MAG_PU 0.57的最大速度使用官方例程 USER_PWM_FREQ_kHz 16时、总线电流将突然变化、但 USER_PWM_FREQ_kHz 15不会、 并且可能会感觉中断可能会溢出、即用户_ PWM _ freq _ kHz 16用户_ num _ ISR _ tickets _ per _ ctrl _ tickets、用户_ num _ ctrl _ per。 它似乎没有任何影响、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用过调制、最好将  USER_NUM_ISR_TICKS_PER_CTRL_TICK 和 USER_NUM_CTRL_TICKS_PER_CURRENT_TICK 设置 为1、并使用较低的 PWM 频率、如<15kHz。