This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:TMDSCND280039C

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1331222/tmdscncd280039c-tmdscnd280039c

器件型号:TMDSCNCD280039C
主题中讨论的其他器件: SysConfig

团队、您好!

我在读取 TMDSCNCD280039C 控制卡上的 ADC 通道时遇到问题。 我已经使用 SysConfig 配置 ADC、以便读取3V3输入信号和接地信号以生成 ADC 值。 但是、我观察到我提供信号输入的通道之外的通道上出现了异常读数、即使未向这些通道提供输入也是如此。

例如、当我只向一个通道提供输入时、我也会在其他通道上看到一些输入读数、但事实并非如此。

我已经尝试过各种解决方案、包括添加 RC 滤波器和使用电位器来改变输入信号。 但是、问题仍然存在。

一个电位器、430读取后的 ADC 值、另一个通道接收信号。

我已经尝试添加1.1 pF、2.2nF 和100nF、仍然面临问题。  

您能否提供有关如何排除和解决此问题的指导?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已根据 ADC 实验室中的 TI C2000培训指南设置了 SysConfig、我只添加了另外两个 ADC 引脚来读取具有所需 ADCA 通道的值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tenzin:

    请提供您正尝试读取的各种 ADC 通道的输入网络原理图。 请注意、如果通道悬空、则 ADC 读数不可预测。

    此致、
    伊袋