This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:如何测量 BLDC 电机电流和电压?

Guru**** 2582805 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8320RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1330032/tms320f280049c-how-to-measure-bldc-motor-current-and-voltage

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的社区:

我最近一直在尝试驱动 BLDC 电机。

我的问题是、我们如何才能从中找到电流和电压。

另一个问题是、我如何为它实现 Clarke 和 Park 变换。

已经用于 FOC 算法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用电流和电压传感器将电机相电流和电压转换为适用于片上 ADC 的低电压信号。 电流和电压将用于 FOC 算法。 更多介绍您可以查看以下链接。 或者、您也可以在电机控制的教材中找到有关 FOC 算法的更多详细信息。

    C2000 MCU -电机控制| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    我一直在使用 DRV8320RS BLDC 驱动器板。  

    在此驱动器中、已有电流和电压引脚配置。

    我想知道如何使用它并从该引脚获取数据。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述。 您可以参考电机控制 SDK 中的示例实验、并查看实验用户指南。

    电机控制 SDK 软件可通过以下链接下载。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKhttp://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    文件夹中找到实验室用户指南。

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_ \solutions\common\sensorless_foc\docs\labs

    motorControlSDK 中的以下文件夹中提供了基于 InstaSPIN-FOC 的 LAUNCHXL-F280049C + BOOSTXL-DRV8320RS 的低压电机示例项目

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_ solutions\boostxl_drv8320rs\f28004x\ccs\sensorless_foc