This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:RMS 计算

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1333525/tms320f280025-rms-calculation

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我的一个项目使用 F280025控制器。  

我在1ms 的采样周期感测到整流交流电压信号(频率为100Hz)。 我需要为我的应用计算这个信号的 RMS 值。

是否有用于 RMS 计算的示例文件? 我尝试过一些数学表达式、但计算需要花费大量时间。

另外、我们如何为平方根计算启用 TMU 功能?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayant,

    我认为 C2000Ware 中没有具体的 RMS 示例。 我将查看我们的数字电源或电机控制 SDK 库是否支持该功能。

    要启用 TMU 使用、您应该在"C2000 Compiler - Processor Options (C2000编译器-处理器选项)"下具有--tmu_support = tmu1 (在 F28002x 上)"、并在"C2000 Compiler - Optimization (C2000编译器-优化)"下具有-fp_mode=relaxed。

    谢谢。

    Sira