请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800137 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
在最新的 C2000ware 5_02_00中、 device_support\f280013x\headers\include\f280013x_pievect.h 文件没有中断4.3条目。 您能确认此更改吗?
此致、
艾琳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在最新的 C2000ware 5_02_00中、 device_support\f280013x\headers\include\f280013x_pievect.h 文件没有中断4.3条目。 您能确认此更改吗?
此致、
艾琳
尊敬的 Irene:
请查看 TRM 中的 pie 通道映射表、我们没有中断4.3的条目。
请告诉我 TRM 中是否还有其他地方提到过这个问题。
谢谢
阿斯温
您好、Aswin、
请参阅早期版本 C2000Ware 中的文件 device_support\f280013x\headers\include\f280013x_pievect.h。 对于不存在的中断、我们添加了一个保留条目。 例如 PIE20_reserved_INT。 在最新的 C2000ware 中、已从文件中删除此条目。 该保留条目用于4.3中断。
谢谢。
艾琳
尊敬的 Irene:
感谢您提出这个问题。 我将创建一个 JIRA 以添加4.3中断的保留条目。
这些更改将添加到下一个 C2000Ware 版本中。
谢谢
阿斯温