This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:为使用相移全桥转换器拓扑的 DC-DC 转换器应用提供微控制器选择支持。

Guru**** 2178880 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22951, TMS320F280049C, TMS320F280039, PMP23126, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349452/tms320f280049c-microcontroller-selection-support-for-the-dc-dc-converter-application-using-phase-shift-full-bridge-converter-topology

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件: TMS320F280039PMP23126、PMP22951、 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

我们在设计直流/直流转换器时使用 相移全桥转换器拓扑 。 需要了解以下器件的以下信息

选择的控制器器件包括

1.)  TMS320F280049C

2.) TMS320F28P65x

3.) TMS320F280039  

对于上述控制器、需要知道它是否可以满足以下规格

1.)  需要确认上述控制器器件应用于相移全桥转换器拓扑。

2.) 需要确认上述控制器应根据 ISO 11898 -1、ISO 11898 -2标准支持 CAN 2.0B 协议、并且数据字节传输是大端字节序顺序(Motorla 类型)。

还使用以下方法为直流/直流转换器应用建议微控制器部件: 相移全桥转换器拓扑 。  

直流/直流转换器应用的微控制器要求

电源电压:3.3V 或5V 范围。
需要的 ADC 通道:7.
需要 GPIO:11 (GPI:8、GPO:3)
CAN 要求:单通道(数据速率500kbps、符合 ISO 11898-1和 ISO 11898 -2的 CAN 2.0B 协议支持、数据字节传输采用大端字节序)
需要 UART:1个通道
PWM 输出:6 (高分辨率脉宽调制、PWM 频率:100kHz 至250kHz、PWM 输出应支持 相移全桥转换器拓扑 )
工作温度: -20℃ 至60℃
首选封装:48引脚/64引脚封装(BGA 非首选)