This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:通过 cJTAG 接口访问器件以进行编程

Guru**** 2017950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280034
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357313/tms320f280034-accessing-the-device-over-cjtag-interface-for-programming

器件型号:TMS320F280034

您好、我们目前正在 编程系统中实施 TMS320F280034 (目标器件)(我们使用的第一个通过 JTAG 实现的 C2000)、但与目标通信有困难

我们修改了 将器件更改为1149.7 cJTAG 高级模式的初始化序列、其中仅具有 TMS 和 TCK (OSCAN1和 OSCAN2)、这似乎起作用、因为目标会 在 TMS 流内 TDO 的保留字段上设置位。

现在剩下的是实际通信、例如读取和写入目标的 寄存器和存储器。 这仍然给我们带来问题。

我们将 spruf82_c28x.pdf (在此处链接)与常见问题解答(在此处链接)一起使用、并尝试研究 ICEPick 的作用、但我们仍然有一点模糊不清。

您能帮助我们提供有关如何:

  • 目标 器件(如 PARTIDH)读取任何类型的 ID、以便我们验证读取是否有效
  • 将某些内容写入 RAM 并读回

简单来说、我们最后的目标是 使用我们自己的编程器件通过 cJTAG 将编程文件刷写到目标器件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    您是否有指定给您帐户的 FAE? 如果是、那么我们应该能够通过 FAE 提供其他信息。

    此致、

    维维克·辛格