This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在28388D 双核演示中更改封装信息失败

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1363244/tms320f28388d-failure-to-change-the-package-information-in-28388d-dual-core-demo

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

尊敬的专家:

你好! 我 正在使用 c2000ware "C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_dual\empty_projects"中的空28388D 双核演示"empty_c28x_di_sysconfig _multie"。   

我在构建后更改了封装信息、它自动改回默认封装设置。

例如:  

默认设置为176引脚。

如果我将"部件"从 F2838x_176pin 更改为 F2838x_337bga 并保存它。

我再次打开 SysConfig 后、设置恢复为 F2838x_176pin。   

但我在记事本中检查文件"empty_C28x_dual_sysconfig _cpu1.syscfg"、配置为 F2838x_337bga。

我是否错过了更改 封装信息的某些步骤? 你能给我一些建议吗?

谢谢!

此致

奇田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kita、您好!

    您能否打开工程属性并检查"Build -> SysConfig -> Basic Options"中是否指示了器件? 如果是、您可以尝试将其删除、然后更改封装类型吗?

    谢谢!

    卢克