This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:外部 JTAG 仿真器连接

Guru**** 2141810 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1363853/tms320f2800137-external-jtag-emulator-connection

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F2800137

 LAUNCHXL-F2800137板上装有 XDS100调试器。 我 想使用外部调试器(我有一个 XDS200)来下载程序。 我成功使用了数据表中所示的4个主 TMS TCK TDI 和 TDO。

但是、它没有 SCI 串行 RXD 和 TXD 连接。 我如何实施这些?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要、这些引脚可以连接到器件 SCI 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是直接? 我使用了 UART 到 USB 转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是 PC 端吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、从 DSP 芯片引脚 RX TX 到 UART 到 USB 转换器-连接到 PC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 问题出在哪呢?