This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:如何关闭 tmu1.

Guru**** 2141810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1360558/tms320f28p650dk-how-to-turn-off-tmu1

器件型号:TMS320F28P650DK

各位、当我构建汇编器程序时、会出现这个错误。 我尝试了更改设置、但遇到了更多构建问题。

我现在将其简化为仅一个错误。 有人知道如何消除这一个错误吗? 这一过程结束后、我可能可以构建 ASM 程序并下载到我的 MCU 中。

下面是错误:

****项目 TMS320F28P650DK9_TEST 的配置调试构建****

"C:\\ti\\ccs1270\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
 
生成文件:"../TMS320F28P650DK9_TEST_ASM_FILE.s"
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs1270/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla2 --tmu_support=tmu1 --vcu_support=vcrc --include_path="C:/Users/Pete/Desktop/CCS12_Workspace/TMS320F28P650DK9_TEST --include_path="C:/ti/ccs1270/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include -g --diag_warning=225 --diag_wrap =off  
subdir_rules.mk:9:目标"TMS320F28P650DK9_test_asm_file.obj"的配方失败
错误#24018-D:选项--tmu_support=tmu1与--abi=coffabi 无效
gmake:***[TMS320F28P650DK9_TEST_ASM_FILE.obj]错误1
gmake:由于错误、未重制目标"all"。

****构建完成****

请帮我解决这个问题。

感谢大家、希望很快收到您的反馈。

皮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取消此问题。 我找到了必须更改的设置。 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Peter、

    很高兴听到您能够解决您的问题。 您是否有可能分享您发现的解决方案的快速摘要以供将来参考?