This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:相电压采样功能

Guru**** 2020320 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1384402/tms320f28027-the-phase-voltage-sampling-function

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

工具与软件:

大家好、tms320f28027例程中的相位电压采样函数是什么? 它是否用于与总线电压进行比较? 当相电压接近总线电压的2/3时、占空比接近最大值、速度不能增加?
e:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\proj_lab11a.c src

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否  您不需要关心这些、只需参考示例实验并根据您自己的硬件板配置 ADC 即可。