工具与软件:
在某些系统中、 JTAG 引脚/布线上的噪声将导致 MCU 的调试架构发出停止 MCU 运行的命令。
在以下器件中、有时可以通过下面所述的软件检查来缓解此问题:
- F28004X
- F28002X
- F28003X
- F280013X
- F280015X
- F28P65X
- F28P55X
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在某些系统中、 JTAG 引脚/布线上的噪声将导致 MCU 的调试架构发出停止 MCU 运行的命令。
在以下器件中、有时可以通过下面所述的软件检查来缓解此问题:
其中许多 TRM 包括以下部分:
TAAP_STATUS 寄存器反映了任何给定时间 JTAG TAP 的状态。 通常会非常有用
连接到器件、状态可以是 IDLE。 在某些 PCB 噪声过大的情况下、可能会出现
不需要的 TMS 和 TCK 切换、从而使 JTAG 退出空闲状态。 如果是持久的、这最终可以实现
会导致 JTAG 边界扫描或一些其他的 JTAG 模式被意外激活、这些模式会干扰
预期应用。 为了避免这种情况、请在电路板上放置足够强的拉电阻器以防止噪声
无法激活 JTAG。 作为调试工具、可通过应用代码轮询 TAP 状态寄存器来进行检测
是否它是器件干扰的原因。 SOFTPRES40[JTAG_nTRST]寄存器也可用于复位
通过软件对 JTAG 进行 TAP 控制。 谨慎使用该复位寄存器、除非这样可防止连接调试器
代码使用一些其他 GPIO 状态或其他方法来限定对此寄存器的写入、以区分噪声
和调试器访问。
此信息可能非常有用、但在这些 TRM 中 SOFTPRES40寄存器意外处于未记录状态。 此常见问题解答展示了如何使用 SOFTPRES40来复位 JTAG TAP 状态、即使寄存器没有文档记载也是如此。
1.找到的起始地址 DevCfgRegs 差分电压。 例如、在 F28P65X 上、起始地址为0x5D000
2.在中添加0xD2 DevCfgRegs 获取32位 SOFTPRES40寄存器的起始地址。 仅对于 F28P65X、SOFTPRES40位于 DevCfgRegs + 0xEC。 因此、对于 F28P65X、SOFTPRES40位于0x5D0EC。
3.将0xDCAF000A 写入 SOFTPRES40以复位 JTAG TAP 状态机。 以下代码适用于 F28P65X:
EALLOW; HWREG(0x5D0EC) = 0xDCAF000A;
以下代码适用于上面列出的其他器件:
EALLOW; HWREG(0x5D0D2) = 0xDCAF000A;
***请注意上述 TRM 通道的警告、将无法连接到在循环中执行此操作的设备。