This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:使用 Uniflash 加载 CPU2

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1399607/tms320f28p650dh-use-uniflash-to-load-cpu2

器件型号:TMS320F28P650DH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

CPU1组0和组1、CPU2组4

使用 Uniflash 加载映像。

可以成功加载 CPU1。  但 加载 CPU2、报告组4擦除错误。

[RAM、2:55:10 PM] [信息] C28xx_CPU2:2024年8月13日 输出:RAM 初始化完成
[GEL、2:55:10 PM] [信息] C28xx_CPU2:2024年8月13日 输出:存储器映射初始化完成
[STATCMD、2:55:12 PM] [错误] C28xx_CPU2:闪存编程器:擦除闪存组4 FMSTAT (某些器件上的2024年8月13日)时出错值= 65 (十进制)。 操作已取消(0)。
[ 2024年8月13日、2:55:12 PM] [错误] C28xx_CPU2:文件加载程序:存储器写入失败:未知错误

我已经替换了本地 FAE 提供的 dll 和 xml。  系统仍会报告此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheldon:

    加载 CPU1映像后、是否点击 Uniflash 工具中的"Configure Clock"按钮以便加载 CPU2映像? CPU1目标需要通过点击"Configure Clock"按钮来为 CPU2配置闪存组。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我点击了"configure clock"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon

    使用从 Uniflash 工具生成的包以及使用命令行界面时是否会出现相同的行为? 对于生成的软件包、DLL 和 XML 文件夹结构是什么样子的?

    谢谢!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 这是一样的。   擦除失败。   CPU2未运行。     

    昨天、我试着使用本地 FAE 进行调试、发现如果点击手动配置 CPU1的时钟、CPU2可以成功编程。     似乎成功加载 CPU1后、未配置 CPU2时钟、需要手动配置 CPU2时钟。   

    很奇怪、FAE 的电脑不需要点击"configure clock"。  步骤1:加载 CPU1、步骤2:加载 CPU2。   CPU1和 CPU2均可成功编程。

    我检查 DLL 和 XML。  这是新的。   DLL 创建于 8月2日、  XML 创建于7月11日。

    我检查一下 VCC、它是3.3V。 并尝试使用直流电源来提供 VCC。  它也有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加更多信息。   我使用笔记本电脑创建脚本。  它可以在台式计算机上工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Sheldon。 我已要求 Bliss 安排一个会议、以便与您离线进一步讨论此问题。

    谢谢。此致、

    Charles