This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:C2000WARE

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410870/tms320f280039c-c2000ware

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:CCS 11/CCS 12.  

您好!

我测试 flashapi/ bootloader 遵循此文档"ZHCABQ0–06.2022 "。  另请参阅文档"zhcabp6.pdf"

我遇到了一些问题、如下图所示。

我已经尝试按照这个链接, 但它还没有解决问题.

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1124116/tms320f280025c-flashapi_f28002x_fpu32-lib---include-in-project/4169757?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=types.h#4169757

同时、我尝试过使用不同的编译器  版本、以及不同的 C2000Ware 版本、例如 C2000Ware_4_00_00_00 / C2000Ware_4_01_00_00 / C2000Ware_5_03_00_00 ...

请帮我 解决问题应该怎么做。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN:

    您使用的是 F28002x 还是 F28003x? 该主题似乎讨论了28003x、但在您的屏幕截图中该项目与 F28002x 有关。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。

    是的,现在我使用 MCU 280039c ,并在280039c 中测试这个功能,但它有一些问题。  

    因此、 当我阅读 文档"ZHCABQ0–06.2022 "时、我尝试了 F28002x。 我认为使用本文档中的相同软件版本可以解决此问题。  但我遇到了上面图2中所示的相同问题。

    这是  我尝试过的部分原理图。  同时、我已尝试在 C2000Ware_5_03_00_00中使用280039c

    CCS 控制台中的一些信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN:

    您能否分享您的包含选项、链接资源和您拥有的包含内容? 您能否演示尝试将闪存 API 库添加到您的项目中所采取的分步流程?

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很高兴得到您的回复。

    测试 背景组: CCS 版本:11.2.0.00007 +编译器20.2.1 + C2000Ware_4_00_00_00 (C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00\driverlib\f28003x\examples\flash)

    按照此文档"ZHCABQ0–06.2022 ".  

    接下来的3张图片显示在 项目"F28002x_FlashAPI_SymbolLibrary.lib"中获取符号"F28002x_FlashAPI"

    接下来的图片显示、请    在另一个项目"F28002x_Bootloader"中使用"F28002x_FlashAPI_SymbolLibrary.lib"  

    添加  "F28002x_FlashAPI_SymbolLibrary.lib"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN:

    应使用适用于 F280039器件的 F28003x 闪存 API 源文件。  

    您可以从 F28003x 器件开始并使用闪存 API 来创建新工程、而不用复制文件?

    然后将引导加载程序代码复制到新工程中?

    此致!

    Ryan MA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [报价 userid="531667" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410870/tms320f280039c-c2000ware/5407699 #5407699"]

    应使用适用于 F280039器件的 F28003x 闪存 API 源文件。  

    [报价]

    是的,我以前做过这个,我又做了这个.  和" 以使用闪存 API 的 F28003x 器件开始创建一个新工程"

    它无法解决问题。 这一步可能有问题吗? (无法生成有效的 xxx_symbol.lib)

    此步骤版本中的工具为:"cgxml-2.61.00-windows-installer.exe"和"stroble-perl-5.32.1.1-64bit"   

    或者在项目"F28003x_Bootloader"中包含"F28003x_FlashAPI_SymbolLibrary.lib"是否出错?  

    我已经上传了项目。 您是否可以  在项目中发现任何不合理的操作? 非常感谢

    e2e.ti.com/.../ccs128_5F00_wk_5F00_boot_5F00_create.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN:

    我无法重现此问题。 请查看以下文档。 我添加了 fapi_F28003x_EABI_v1.58.10.lib 文件、以及未注释掉了 F28003x_Bootloader/28003x_flash_api_lnk_boot.cmd 文件中注释的部分。 我使用的是 CCS12.7.1。

    这是我的编译器设置。

    此致!

    Ryan MA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan MA:

    感谢您的耐心。

    可能该脚本 未在公司计算机上正确运行、包括 加密系统。  我无法得到正确的库(此处是 F28003x_FlashAPI_SymbolLibrary.lib)。 当我更换电脑时还可以。

    [报价 userid="62232232" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410870/tms320f280039c-c2000ware/5408164 #5408164"]或者在项目"F28003x_FlashAPI_SymbolLibrary.lib"中包含"F28003x_FlashAPI_SymbolLibrary"是否出错?  [报价]

     祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负责这一问题的专家目前不在办公室、于9月16日星期一返回。 请期待您的回复。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN:

    好的、更换电脑后问题是否已得到解决?

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。

    [报价 userid="531667" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410870/tms320f280039c-c2000ware/5414082 #5414082"]

    好的、更换电脑后问题是否已得到解决?

    [报价]

    是的、  更换另一台计算机时、问题现已解决。

    原因是另一台计算机中的脚本可以 生成正确的库"F28003x_FlashAPI_SymbolLibrary.lib"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN:

    听起来不错!

    此致!

    Ryan Ma