请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具与软件:
使用 TMS320F28377S、模拟 GND:17/35/36英尺;数字 GND 101英尺、
1.用万用表测试这个芯片、为什么 PIN17和 PIN35要连接到 PIN101、PIN36要连接到 PIN101?
2. PIN17和 PIN35是直接与 PIN101相连还是中间有可以滤除高频的器件?
引脚36未连接到引脚101。 两个引脚之间的电压是多少?