请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具与软件:
使用 TMS320F28377S 和数据表标记模拟引脚17/35/36和数字引脚101。
只需使用万用表测试此芯片、模拟 PIN17和 PIN35就可以与数字 PIN101兼容、而模拟 PIN36与数字 PIN101不兼容。 使用此芯片时、我只能使用一个模拟引脚36吗? 其他模拟接地引脚17和引脚35只能用作数字接地、因为它们与数字接地引脚 PIN101通信。 或者对于数字和模拟用途是否有任何建议?