This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28366 GND 使用?Ω 电阻

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443803/tms320f28377s-tms320f28366-gnd-use

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

使用 TMS320F28377S、模拟 GND:PIN17/35/36英尺;数字 GND PIN101英尺、
1.用万用表测试这个芯片、为什么 PIN17和 PIN35要连接到 PIN101、PIN36要连接到 PIN101?
2. PIN17和 PIN35是直接与 PIN101相连还是中间有可以滤除高频的器件?
引脚36未连接到引脚101。 两个引脚之间的电压是多少?

对于:Ω 使用万用表测试此芯片、为什么 PIN17和 PIN35连接到 PIN101、PIN36连接到 PIN101

如何使用 GND、模拟 GND 约为 PIN17/35/36英尺;数字 GND PIN101英尺