请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 工具与软件:
您好!
我目前使用的是 EtherCAT、初始化有问题、在初始化期间、有时它无法正确配置 CM 并且 EtherCAT 无法正常工作、我会按照 TI 的回显示例中的步骤进行操作、但当我与工程进行集成时、会出现此问题。 我想知道可能的问题是什么、例如 GPIO 没有配置并分配给 EtherCAT 或其他东西?
另外、当我打开和关闭 DSP 时、我想 CM 存储器会被清除、我应该再次将其加载到 DSP 上、我将程序加载到闪存上、CPU1正常工作但 CM 代码无法运行、该如何解决该问题?
借助 TI 本身的示例回显、我还遇到的最后一个问题是、如果我多次从 CCS 加载并运行程序、那么猜想 CM 存储器将会被擦除、因为 EtherCAT 不工作、同样我应该在 DSP 上加载 CM、这是否有任何原因?
感谢您提前抽出宝贵时间
此致、
Hamidreza