This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:LMK03806BISQE/NOPB — 设计规格-

Guru**** 2797245 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1578361/lmk03806-lmk03806bisqe-nopb---design-specification--

器件型号:LMK03806


尊敬的团队:


我们计划在我们的项目中使用 TI 器件 LMK03806BISQE/NOPB。


您能否确认 100MHz 晶体振荡器输出是否可以连接到该器件的 OSCin 输入引脚? 此引脚的输入频率是否有任何限制?
此外、请阐明 OSCin 引脚所需的时钟输入类型。 我们选择的晶体振荡器可提供 100MHz 正弦波输出。

此致、
Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay

    LMK03806 可支持  LVCMOS、LVDS、LVPECL 或 XTAL 类型的 1 至 500MHz 输入频率。

    基准输入可以是:与内部晶体振荡器电路配合使用的晶体。 或 XO、TCXO 或其他外部时钟、它们必须是交流耦合的。

    我们建议使用上述输入时钟类型之一(方波)、而不是正弦波。

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cris:

    您可以建议使用支持此时钟发生器输入的恒温控制晶体振荡器 (ocxo) 吗?

    此致、
    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cris:

    是否有任何更新?

    此致、
    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay

    很抱歉耽误你的时间。 上周球队是 OOO。

    温度和 ppm 要求是什么? 我想知道 TCXO 是否适合此应用。

    此致、

    CRIS