This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:LMK03318RHST_PO:12294362_Part 引导过程失败。

Guru**** 2797335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1615112/lmk03318-lmk03318rhst_po-12294362_part-fail-for-booting-process

器件型号: LMK03318

我是普莱克斯曼谷工厂的供应商质量工程师。

我想通知您、 我们发现 该 函数失败 、因为  从 零件号 652-061-00-16X ( 仅  LMK03318RHST 生产日期代码:2023)

此外、我们怀疑的是 LMK03318RHST 未编程

请帮助阐明“T1"后“后缀的含义、并识别 T1 和非 T1 版本之间的任何功能差异。  

 

LMK03318RHST:集成部件 (NC)
LMK03318RHSTT1:好的器件

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tookjit、

    您能帮助分享您观察到的功能失败的原因吗?   

    您能帮助分享 以下器件的“NVM 程序计数“吗? 您可以在 TICSPro 工具的 EEPROM 页面上找到该信息。 这指示器件已编程的次数  

    此外、我们怀疑 LMK03318RHST 未编程 .

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra Saba:

    我懂了。 我目前正在与我的内部团队协调、以收集所需的详细信息。

    关于器件编号、您能否提供的定义 “T1"后“后缀 ? 我们需要确定是否有 功能差异或电气差异 T1 型号与标准非 T1 版本之间的差异、以确保兼容性。

    谢谢你  

    Natdao Tookjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tookjit、

    T1 变体不是公共部分。 如需更多信息、请联系您的 TI 代表  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ็Hi 桑德拉,

    您能否提供有关获取此信息的流程的建议?

    谢谢你

    Natdao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已经将您的问题转发给了销售代表。 他们将能够与您联系。  

    此致、

    Sandra