请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK00301 大家好,团队
我们的客户询问了以下有关 LMK00301时钟缓冲器的问题。
我想将 OSCin 引脚用作交流耦合 CMOS 输入,并想知道以下信息:
1:输入的 VIH 和 VIL 是什么?
2:是否可以用电阻器将输入置于直流偏置状态,并将时钟信号与电容器连接,以确保时钟信号保持在足够的电压下?
我已经检查了数据表,但 VIHD,VILD,VIH 和 VIL 值显示的最小值和最大值 仅为 GND 和 VCC。
此致,
丹尼洛