尊敬的团队:
项目中使用的时钟芯片CDCI6214超低功耗时钟发生器,具有PCIe支持,四个可编程输出和EEPROM。
应该为该时钟芯片的初始化写入哪个寄存器? 写什么? 控制正时和逻辑是什么样子的? 您能否提供参考逻辑代码或文档?
非常感谢,
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Jimmy:
对于器件编程, 数据表部分8.5 编程中介绍了详细的寄存器编程顺序。
通过TICS Pro (https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW),您可以生成设备设置。 如果您有EVM,您甚至可以通过此软件对器件进行编程。
如果您还有其他问题,请告诉我。
谢谢!
此致,
Ajeet Pal
您好,Ajeet:
我们感谢您的大力支持!
您能否详细说明“register commit”和“eeprom direct access”之间的区别。 ——数据表部分8.5 ................................2.
此外,我不理解“设备默认值”。——数据表部分8.5 3 能否解释“表13”和“表14”的含义。 我应该配置“设备默认值”或“EEPROM Page0/1”
非常感谢,
Jimmy
您好,Jimmy:
寄存器提交和EEPROM直接访问是对EEPROM进行编程的两种方法。
寄存器提交是一个过程,在配置设备后从设备寄存器复制EEPROM数据(如在TIC pro中配置并加载到设备上,然后复制到EEPROM)。
而在EEPROM直接访问中,EEPROM数据直接通过I2C接口写入。 适用于数据表中提到的两种编程顺序。
关于表13和表14数据,出厂设备提供了默认数据设置,而EEPROM页面0和EEPROM页面1数据是为图29和图30设置的预配置设置定义的。
谢谢!
此致,
Ajeet Pal
您好,Ajeet:
我们感谢您一直以来的大力支持!
非常感谢,
Jimmy
您好,Jimmy:
</s>6214 6214403.3579万403.3579万[/引述]
- 为什么表13 (表14)中的寄存器地址是一个字节? 值(在table13中)是4字节? 在表14中,值为2字节? 与图27不一致。 我不太理解。
表13还显示了寄存器地址,其中MSB字节保留00,下一字节显示寄存器地址,其他2字节为数据,这与图27中提到的协议类似。
表14是带有寄存器地址和数据的EEPROM图像数据,与图28类似,用于使用I2C直接访问EEPROM。 寄存器地址为6位,数据为8位。
[/quote][/quote]如果6214如果我们6214我们通过403.3579万通过EEPROM403.3579万EEPROM直接访问配置设备,我们是否只需查看表14并忽略表13[/报价]?是的,正确。 对于EEPROM直接访问,需要遵循图28数据序列,类似于表14。
[/quote]在6214在图6214图29403.3579万29和403.3579万和图30中,Y0被禁用。 这是否表示芯片在默认情况下没有输出Y0?[/QUOT]缺省Y0输出被禁用。它可以通过0X1B[10]-->1启用。
谢谢!
此致,
Ajeet Pal