This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.102万:LMK0.3318万至LMK0.102万耦合和端接

Guru**** 2505525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/611204/lmk01020-lmk03318-to-lmk01020-coupling-and-termination

部件号:LMK0.102万
主题中讨论的其他部件:LMK0.3318万

您好,

我要使用在AC-LVDS中配置的LMK0.3318万输出驱动器0 (OUT0_P/N)驱动LMK0.102万时钟输入(CLKin0/CLKin0*)。

LMK0.3318万数据表(图66再现如下)显示了如何连接AC-LVDS输出:

LMK0.102万数据表指出,CLKIN/CLKIN*输入必须是交流耦合的,并且“直流阻断电容器放置在终端和OSCin/OSCin*引脚之间”(第 16)。 此外,LMK0.102万数据表(图13再现如下)显示了如何连接LVDS时钟输入:

另一方面,该帖子 为http://e2e.ti.com/support/clocks/f/48/t/21.9116万

从这些阅读中,我了解以下拓扑(接口1和接口2)应该有效。 我主要关注的是下面2号接口中的LMK0.102万。 对于2号接口,LMK0.3318万驱动器和终端电阻器之间,而不是终端电阻器和LMK0.102万接收器之间有一对或直流阻塞电容器是正确的吗? 这似乎违反了数据表建议。

如果两个接口都有效,您建议使用哪一个接口以获得最佳性能?

谢谢你。

Nicolas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我用数字重新张贴。 删除此项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nicolas:

    感谢您重新发布图片。 我会将此线程标记为闭合。 有关将来的参考,请参阅下面回答此帖子的主题:

    e2e.ti.com/.../61.1208万

    此致,
    -Tim