主题中讨论的其他部件:LMK0.3318万,
您好,
我要使用在AC-LVDS中配置的LMK0.3318万输出驱动器0 (OUT0_P/N)驱动LMK0.102万时钟输入(CLKin0/CLKin0*)。
LMK0.3318万数据表(图66再现如下)显示了如何连接AC-LVDS输出:
LMK0.102万数据表指出,CLKIN/CLKIN*输入必须是交流耦合的,并且“直流阻断电容器放置在终端和OSCin/OSCin*引脚之间”(第 16)。 此外,LMK0.102万数据表(图13再现如下)显示了如何连接LVDS时钟输入:
另一方面,该帖子 为http://e2e.ti.com/support/clocks/f/48/t/21.9116万
从这些阅读中,我了解以下拓扑(接口1和接口2)应该有效。 我主要关注的是下面2号接口中的LMK0.102万。 对于2号接口,LMK0.3318万驱动器和终端电阻器之间,而不是终端电阻器和LMK0.102万接收器之间有一对或直流阻塞电容器是正确的吗? 这似乎违反了数据表建议。
如果两个接口都有效,您建议使用哪一个接口以获得最佳性能?
谢谢你。
Nicolas。