请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2492EVM 主题中讨论的其他部件: LMX2492
您好,
Arrian在这里。 因为我还是一名EE学生,所以我有一些不好的问题。
我最近在电路板上焊接了一个低频辅助VCO,目前我正在尝试找出如何更换旧连接,以便新VCO成为主要连接。
Q1)接下来的步骤是将R5焊接到电路板上,以将新VCO的RFOUT连接到电路板的RFOUT。 首先,在焊接新的VCO并在该特定板(LMX2492EVM)上重新布置其某些连接时,我应该记住什么?
问题2)在物理板上的部分(如"TP_VccPLL")中,我是否应该从PLL的Vcc连接到该点, 或者TI的工程师是否已经在PCB的第二层或第三层为每个节点提供电源?
我还在查看原理图,想知道其中一些外围部分的功能是什么:
Q3) 看图1,还有物理主板,我看到V6部分有一个小芯片。 它的目的是什么? 如上一个问题所述,我应该提供VccPLL电源,还是已经在PCB下面的一层进行处理?
Q4)查看图2,是此处提供的时钟信号还是我需要将任何内容重新路由到辅助VCO部分附近的时钟?
谢谢你。
图1.
图2.