This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.32万:LMK0.32万的锁定问题

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/615884/lmk03200-locking-issue-with-the-lmk03200

部件号:LMK0.32万

我正在使用LMK0.32万。 但我不能将PLL锁定到1200 MHz,即LO。

我附上了编程寄存器和示意图。 请提供suggestion.e2e.ti.com/.../150.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vikas

    感谢您联系e2e支持。 让我检查您的配置,我将尽快与您联系。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vikas

    我查看了您的原理图和编程寄存器。 您正在使用外部反馈模式。 带外部反馈的0延迟模式分两步设置。 有关这些设置的详细信息,请参阅随附的数据表解压页。 请确保您遵循所述的顺序。 此外,还提供了一些示例来说明设置。 我希望这能有所帮助。

    此致

    普奈特

    e2e.ti.com/.../0_2D00_Delay_5F00_Mode_5F00_Prog_5F00_Seq-_2D00_-lmk0.32万.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet

                      如果我想避免编程顺序保持内部反馈,可以使用相同的硬件来完成。