This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3285:什么是可用于BQ3285的XTAL的最大电容?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/639559/bq3285-what-is-the-maximum-capacitance-of-xtal-which-can-be-used-for-bq3285

部件号:BQ3285

 大家好,

 我们的一个客户将使用BQ3285S-SB2 (RTC,产品即将停产),因为他们已经将该设备用于其许多产品。

 他们对 设备有以下问题。 请您给我答案或意见。

问题1.  什么是可用于BQ3285的HTAL的最大电容值(负载电容)? (典型值为6pF。)

问题2. 它们可以制备  具有9pF负载电容的XTAL。  是否可以使用?

问题3.  以下XTAL是否可用于BQ3285?

      DST310S (负载电容为7pF型)

      www.kds.info/.../

问题4: 以下XTAL是否可用于BQ3285?

      FC-135R (负载电容为7pF型)

     www5.epsondevice.com/.../fc135r.html

 非常感谢您的回复。

 此致,

 中井和谷。

 

      

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    请您给我建议或意见吗?

    此致,
    中井和谷