This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0301万:LMK0.0301万

Guru**** 2506605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/639986/lmk00301-lmk00301

部件号:LMK0.0301万

您好,

有关LMK0.0301万:

1.在我的设计中,我只使用CLKin0。 如何驱动未使用的时钟差动输入?

2.此部分是否可用作非时钟信号的缓冲器。 我需要从单个源驱动几个低偏斜的信号,并考虑使用此组件。

提前感谢!!

Ofer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.保持浮动

    2.如果数据速率在输入和输出缓冲区的最大频率规格范围内,则可以这样做。

    艾伦