This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E0M:LVCOMS 3.3V时的输出频率

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E0M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/652176/lmk61e0m-output-frequency-at-lvcoms-3-3v

部件号:LMK61E0M

您好,

数据表显示,LVCOMS 3.3V的输出频率为50MHz (最小)到200MHz (最大)。
我的客户想要使用 具有12.5MHz或24MHz或25MHz或48MHz的LMK61E0M。
LMK61E0M是否可以在这些条件下使用?

低于规格意味着什么?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,LMK61E0M可以正常工作,并可根据您列出的频率进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,

    感谢您的回复。

    我会向我的客户推荐此产品。
    显示为最小50MHz的规格是什么意思?

    此致,
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    50 MHz是指定相位抖动参数的最低频率。 但它在较低频率下工作,但抖动可能高于指定值。