This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0301万:VCCO电压加电要求

Guru**** 2504965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/598004/lmk00301-vcco-voltage-power-up-requirement

部件号:LMK0.0301万

您好,团队,

 LMK0.0301万是否有任何VCCO电压通电要求? 以下是客户在其系统中的测试结果。

1. 设备工作是否存在任何风险?

2. 什么是VCCO电压阈值?

谢谢。

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何人都可以帮助回答此问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从数据表中:
    10.1 电源定序
    从单独的电源导轨为Vcc和Vcco引脚供电时,建议电源在斜坡向上时大约同时达到其调节点,或在斜坡向下时同时达到接地电位。 使用同步或比例式电源定序可防止在Vcc之前为Vcc供电时,可能发生的从Vcc到Vcco引脚的内部电流。

    他们能否共享VCC和VCCO加电波形?
    他们使用的是什么输出模式?
    VCCO通电波形是否会导致系统出现任何问题?

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan,

    请参见下面的VCC和VCCO波形。 目前,客户在系统测试中未发现任何问题,只需检查设备可能面临的风险。

    谢谢。

    约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新过账。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您发送的屏幕截图中,Vcc明显比Vcco快,这会导致Vcc到Vcco引脚之间的内部电流,直到Vcco在4 ~毫秒后达到Vcco电压容差(+/- 5 %)范围内。  

    根据我之前发送的数据表声明,建议Vcc和Vcco同时或以比例方式进行斜升,以最小化从Vcc到Vcco的内部寄生电流,从而最大程度地降低设备的风险。

    此致,
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan,

    此项目已处于MP状态,客户无法再更改设计。

    那么,您能否帮助确认在这4毫秒内从Vcc到Vcco引脚的内部电流存在风险?

    谢谢。

    约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰尼,

    我们有一个更新的芯片版本(LMK0.0301万A),它消除了从Vcc到Vcco的寄生电流,并消除了功率定序要求和潜在的设备风险。  我将与您联系以获取有关您的客户状态的更多详细信息,然后关闭此线程。

    此致,
    艾伦