我正在尝试配置此PLL:LMK0.4806万BISQE/NOPB以生成以下时钟:
CLKout0:266.24MHz (2396.16)
CLKout1:266.24MHz (2396.16)
CLKout2:798.72MHz (2396.16)
CLKout3:798.72MHz (2396.16)
CLKout4:798.72MHz (2396.16)
CLKout5:798.72MHz (2396.16)
CLKout6:266.24MHz (2396.16)
CLKout7:266.24MHz (2396.16)
CLKout8:199.68MHz (2396.16 / 12)
CLKout9:199.68MHz (2396.16 / 12)
CLKout10:199.68MHz (2396.16 / 12)
CLKout11:199.68MHz (2396.16 / 12)
OSCout0为80 MHz,OScout0为10MHz。
这些是我发送到PLL进行配置的寄存器,但我没有看到生成任何时钟:
u32 WriteBuff[buffer_size]=
{
0x0.0001万F,
0x0.0001万F,
0x2万,
0x0万,
0x0.012万,
0x0.0061万,
0x0.0062万,
0x0.0123万,
0x0.0184万,
0x0.0185万,
0x3301.0006万,
0x1133.0007万,
0x1010.0008万,
0x5555.5549万,
0x91E0410A,
0x000C300B,
0x130C01AC,
0x230.0266万D,
0x0万E,
0x800.08万F,
0xC155.041万,
0x0.0011万,
0x0.0012万,
0x0.0013万,
0x0.0014万,
0x0.0015万,
0x0.0016万,
0x0.0017万,
0x0.0018万,
0x200.0019万,
0xAFA8001A,
0x1C0.0005万B,
0x00A0021C,
0x0100EA1D,
0x0100EA1E,
0x001F001F
}
您能说这些寄存器值是否是它们应该具有的值吗?
提前感谢您!