This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:射频电压摆动

Guru**** 651100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1099045/lmx2615-sp-rf-voltage-swing

部件号:LMX2615-SP

对于RF输出,输出端口处的预期电压摆幅是多少? 根据我的检查,数据表仅列出以dBm为单位的输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Santos,

    所有输出功率数据都是通过单端50Ω Ω 负载测量获得的,我们可以用常规方法计算电压摆幅。