Other Parts Discussed in Thread: TRF3765
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TRF3765 您好,
我在 模块中使用TRF3765芯片。
循环过滤器计算工具 仅适用于Windows XP或Windows 7。 您是否可以提供此软件的windows 10版本,或者为TRF3765提供另一种计算环路适配器的方法。
此致,
Maël R
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Mael,
我下载了Windows 7版本的循环过滤器计算器工具,它正在工作。 您能否在安装时检查一下您自己的情况?


您好,Kang,
感谢您的快速回答。 我在两台不同的计算机上安装了两次(都在windows 10上),每次我尝试运行它,都没有什么反应。
我还尝试在Windows 7上使用虚拟机运行它,这次它启动了,但在计算过程中出现了错误,我可能有任何结果或图解。
您好,
我认为这是一个IT安全问题,您可能需要咨询您的IT部门。 您可以查看是否可以右键单击图标并以管理员身份运行,以查看是否有帮助。 我在两台不同的PC上安装了,两台PC都运行良好。