This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:TI 器件查询 CDCM6208V1HRGZR

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1109946/cdcm6208-ti-part-query-cdcm6208v1hrgzr

器件型号:CDCM6208

您好!

以下三个器件与同一系列的主要区别是什么?

 CDCM6208V1RGZT
CDCM6208V1HRGZR
 CDCM6208V2RGZR

谢谢、

Nabil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nabil、

    V1和 V1H 之间的差异是 ROM 页面。 数据表中的表6显示了 V1 ROM 页面、表7显示了 V1H ROM 页面。 这是 V1和 V1H 之间的唯一差异。

    V1和 V2之间的差异是 VCO 工作范围。 这里是 V1和 V2的 VCO 工作范围。

    此致、

    起亚拉赫巴