This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492-Q1:电源

Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1130311/lmx2492-q1-power-supply

器件型号:LMX2492-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492

尊敬的专家:

LMX2492的 VCP 和 Vcc 能否与 MCU 等其他器件共享同一个 LDO?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果 VCP = Vcc = 3.3V 且您对 LMX2492具有良好的 Vcc 滤波、则可以与其他器件共享 LDO。  

    如果 VCP = 5V、则此引脚需要另一个 LDO。