大家好、
在将单端时钟输入到次级 基准输入时、如何终止 SEC_REFN?
是否应使用1k Ω 电阻器将其下拉?
此外、是否还应将 PRI_REFN 下拉1k Ω?
此致、
Itoh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Timothe-San、
在上面的线程中、提到了可以使用1k Ω 电阻器上拉/下拉未使用的引脚。
使用单端时钟是否不同?
此致、
Itoh
Itoh-San、您好!
无需放置任何其他元件即可驱动 CDCM6208单端。 唯一的要求是数据表中列出的 VIH/VIL 电平。
当未使用且输入缓冲器断电时、无需任何偏置、输入可保持悬空。
如果使用了输入、但没有时钟、则输入确实会产生迟滞、以防止数据表中列出的抖动。 只有当噪声过大、超过迟滞电平、才会在相反引脚上增加上拉/下拉电阻。 您需要将偏置在较低电平的引脚上的下拉电阻器放置-我不确定是哪个引脚。
73、
Timothy