This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04110:关于 VCXO 频率

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1050444/lmk04110-regarding-frequency-of-vcxo

器件型号:LMK04110

我们使用100m Hz 的 LMK04110作为输入、与输出相同、可能的变化为5600ppm。 我的 VCXO 频率应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pearl、

    我的理解是、您...

    • 使用 LMK04110作为抖动清除器。
    • 您有一个100MHz 的输入时钟以及一个清理过的版本、因此您也可以以100MHz 的频率输出。
    • 您的100MHz 输入可能会相差+/-5600ppm。

    VCXO 频率有几个选项。  由于您使用的是具有整数 N PLL 的时钟器件、因此您需要选择一个与时钟器件的 VCO 频率具有良好整数关系的 VCXO 频率。  由于 VCO 频率将使用1200MHz、我建议...

    • 您可以使用 VCXO 100 MHz/n;其中 n >= 1。
      • 例如、50或10MHz VCXO 也可以工作。
      • VCXO 频率越高、输出的性能越好。
    • 如果您使用的是100MHz VCXO、则可以使用允许使用外部 VCO (或 VCXO)的单环路器件。
    • 根据您的抖动要求、您可以使用单环路器件、VCXO 可以在低偏移下非常好地消除抖动。

    不过、您将遇到的问题是 VCXO 的调谐范围。  +/-5600 ppm 非常大!  许多人会调谐更小的范围、例如+/- 100ppm。  许多人需要研究外部 VCO、因为它没有那么好的抖动消除功能、而使用单环路时钟发生器可能更好。  那么您不必拥有外部 VCXO +时钟芯片。

    73、
    Timothy