尊敬的代表:
我们在器件中使用 CDCM6208V1作为主时钟发生器、但也希望使用 CDCM6208V2作为替代器件。
我们针对 CDCM6208V1的配置为(通过 EVM 工具进行检查):
Y0:LVDS 125MHz
Y1:LVDS 125MHz
Y2:LVDS 100MHz
Y3:LVDS 100MHz
Y4:HCSL 100MHz
Y5:HCSL 100MHz
Y6:HCSL 100MHz
Y7_1:LVCMOS 25MHz
Y7_2:LVCMOS 25MHz
但用于 CDCM6208V2的同一 EVM 工具显示了下一个配置:
Y0:LVDS 100MHz
Y1:LVDS 100MHz
Y2:LVDS 125MHz
Y3:LVDS 125MHz
Y4:HCSL 100MHz
Y5:HCSL 100MHz
Y6:HCSL 100MHz
Y7_1:LVCMOS 25MHz
Y7_2:LVCMOS 25MHz
如您所见、CDCM6208V1和 V2的 Y0..Y4端口之间的配置存在差异。 因此、为了实现 CDCM6208V1和 V2之间的兼容性、我们需要在 PCB 上使用额外的0r 电阻跳线。
您能否检查一下、在 PCBA 期间、如果不添加额外的0r 跳线来实现兼容性、是否真的无法对 CDCM6208V1和 CDCM6208V2进行相同配置?
谢谢!