This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD2106:CDCLVD2106的输入耦合开关共模电压可接受、但差动峰间电压小于0.4V

Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD2106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1023900/cdclvd2106-input-coupling-of-cdclvd2106-witch-common-mode-voltage-acceptable-but-diff-peak-to-peak-less-than-0-4v

器件型号:CDCLVD2106

德州仪器支持部的上午/下午好。

感谢您抽出宝贵的时间为您提供支持。

您可以将此问题视为的延续或变体  

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/473387/input-coupling-of-cdclvd2106 

此处提到"差分峰峰值电压大于0.4V"、但根据标准、LVDS 信号可能具有"低差分电压、约350mV"  

 CDCLVD2106的输入电压 具有以下变化  

  • 失调电压/共模电压("CDCLVD2106接收器共模电压 要求大于1.0V 且小于 Vcc - 0.3 (~2.2V)、")  
    • 1.125V 最小值
    • 1.18V 典型值
    • 最大1.375V
  • 输出电压差分
    • 最小值为247mV
    • 375mV 典型值(根据 LVDS 标准)
    • 最大454 mV

见 https://www.ti.com/lit/ds/scas902b/scas902b.pdf 第5页

在电压差峰间值大于0.3V 之前、它应该能够正确读取 LVDS 时钟。

或者、在某个地方有一个误差变化、将该值从0.3V 更改为0.4V。

但0.4V 高于标准(典型值为0、375V)。

如果确实有必要、请建议在同一芯片中使用具有极低附加抖动(<300 fs)和低偏斜的双路缓冲器

此致、

塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发布、然后我才能更正

    或者、在某个地方有一个误差变化、将该值从0.3V 更改为0.4V。

    读数

    是否有一个错误校正将该值从0.3V 更改为0.4V?

    如果是这样、为什么要求超出标准(但0.4V 高于标准(典型值为0、375V)。 当 输出中的 CDCLVD2106本身符合标准时? 请参阅  https://www.ti.com/lit/ds/scas902b/scas902b.pdf 的第5页 

    根据之前的答案(但不根据数据表)、2 CDCLVD2106无法安全串联。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    我对这里的提问有点困惑。

    如果是这样、为什么要求超出标准(但0.4V 高于标准(典型值为0、375V)。

    您指的是什么要求? VIN、DIFF = 0.3Vpp 是正确的最小值(在数据表中说明)、可以使用。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jennifer。

    我问的是、数据表上的电压为0.3V、但在用户"Satoshi https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/473387/input-coupling-of-cdclvd2106的回答中 、电压为0.4V。 因此、我想问是否有一个勘误表。

    此致、

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    由于评论已经有几年了,我不知道阿尔文德到底提到了什么。 我只能推测他错误地输入它。

    我 刚刚检查了这个数据表的之前/最新版本、它们中没有一 个将 VIN、DIFF MIN = 0.4Vpp 声明为技术规格。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    感谢您的快速回答和直至现在的支持。

    最棒的酒店

    塞尔吉奥