This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:在0.3皮而不是0.2皮的情况下、需要多少个通孔?

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1037087/lmk04826-how-many-vias-are-required-in-case-of-0-3phi-instead-of-0-2phi

器件型号:LMK04826

您好!

我的客户想要使用的。 LMK04826。
但是、它们的 PCB 设计规则不允许0.2phi 过孔、它们必须使用0.3phi 过孔。
尽管数据表建议以32 x 0.2phi 过孔作为焊盘图案示例、但 TI 建议使用多少个0.3phi 过孔来保持相同的热性能?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    我需要从内部团队处获取详细信息、并很快回复您。

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajeet、

    这进展如何?
    我的客户正在等待 TI 回复。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    TI 建议使用散热过孔、其结果与每个 PCB 板设计(如 EVM 板设计)的数据表中所述的热性能一致。

    TI 不对客户特定的系统/要求进行仿真。  过孔模式会产生影响、但 PCB 设计和堆叠、其他组件、系统等其他因素也会影响结温。

    当它们增加过孔尺寸(数量相同)时、整体散热焊盘密度将会降低、但如果可以提供即时接地层和基于堆叠的其他接地层、这可以为其他接地层提供良好的热流。 这些是一般性的理解、但如果客户可以根据其确切堆叠详细信息进行查找、情况会更好。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal