请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03806 大家好、
我们的客户 希望使用具有以下规格的 LMK03806BISQE:
FOSCin = 10MHz
输出频率= 100MHz
为了获得最佳的相位噪声性能、他希望请求推荐的组件和 PLL 分频器值。
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户 希望使用具有以下规格的 LMK03806BISQE:
FOSCin = 10MHz
输出频率= 100MHz
为了获得最佳的相位噪声性能、他希望请求推荐的组件和 PLL 分频器值。
此致、
Danilo
您好 Danilo、
需要外部环路滤波器。 您可以使用 PLLatinum Sim软件来确定值。 下面是一个示例、黄色突出显示为外部:

此致、
Jennifer